Part Number: TMS320F280049C
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
ePWM1 和 ePWM4配置都为 UP模式,ePWM1 为master ,ePWM4为slave
HRPWM寄存器配置如下:

问题:当从小到大调整ePWM4的TBPHS值进行移相时,TBPHS值越大,ePWM4相对ePWM1超前量就越大。
当TBPHS保持不变,从小到大调整TBPHSHR值进行移相时,TBPHSHR越大,ePWM4相对ePWM1超前量就越小。二者的效果相反。
测试波形:
改变TBPHS,TBPHSHR不变
1、TBPHS = 0x04,Tdelt = 17ns


2、TBPHS = 0x05,Tdelt = 27ns


3、TBPHS = 0x06,Tdelt = 37ns


改变TBPHSHR,TBPHS不变
1、TBPHS = 0x04,TBPHSHR = 0x2600 Tdelt = 17ns


2、TBPHS = 0x04,TBPHSHR = 0x5000 Tdelt = 15.6ns


3、TBPHS = 0x04,TBPHSHR = 0x7B00 Tdelt = 13.8ns


4、TBPHS = 0x04,TBPHSHR = 0xA500 Tdelt = 12.4ns


5、TBPHS = 0x04,TBPHSHR = 0xD000 Tdelt = 11ns


请帮我分析一下是哪里配置不对,谢谢。