This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28035 触发区输入功能



请教TI工程师:

28035的GPIO12,GPIO16,GPIO17等六个引脚,有一个复用功能叫“Trip Zone“,请问这个功能有什么作用,用在什么场合,谢谢!

  •  错误输入Trip Zone信号 ~ ,在低电平时,表示输入了一个错误信号,错误事件发生。每个EPWM模块可以被独立地配置为使能或者禁止这个错误输入信号。如果要在特定的EPWM模块中使能,可通过EPWM模块的TZSEL寄存器来设置。

    输入可以同步系统时钟(SYSCLKOUT)输入,也可以作为异步信号输入,同时,作为复用的IO信号受GPIO滤波延时的影响,最小一个系统时钟周期的低电平,足可触发使器件接收到错误输入信号。

  • 谢谢,我琢磨琢磨