This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335 cpuTimer0与cpuTimer1之间相互干扰的问题



如题,同时使用两个定时器时,由于两个定时器中断存在着优先级的高低,我通过软件设置的方法把cpuTimer1定时器中断的优先级设置的比cpuTimer0定时器中断优先级高,开发中cpuTimer1定时器中断用于波形的输出(如正弦波),cpuTimer0定时器中断用于波形的输入(波形数据的采集)(即一个发波,一个录波),用外部设备录波,可以发现cpuTimer1定时器中断发出的波形是正常的,用同一台仪器自己发波录波,录得的波形就不正常。初步分析可能是cpuTimer0与cpuTimer1相互打断引起的,将cpuTimer1定时器中断的周期设置的大一点以给cpuTimer0定时器足够的时间去录波不被打断,录得的波形稍微变好了点,请问大神们,如何更好的规避这个问题呢?或者引起这个问题的原因到底是什么?在线急求,谢谢大家帮忙了!!!!

  • 不知道楼主用的什么单片机啊,波形采样一定要用定时器才可以完成,我的建议是采用ADC和DMA再加中断的方式,有效延长CPU 的中断处理实时性。应该可以缓解由于timer的快速中断导致两个中断互相干扰的问题。

  • 不知道楼主用的什么单片机啊,波形采样一定要用定时器才可以完成,我的建议是采用ADC和DMA再加中断的方式,有效延长CPU 的中断处理实时性。应该可以缓解由于timer的快速中断导致两个中断互相干扰的问题。