This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按照processors.wiki.ti.com/.../C2000_Getting_Started_with_Code_Composer_Studio_v5%E6%93%8D%E4%BD%9C,这个问题应该也没有再发生了吧。
我这里试了一下没有发生这个问题。
楼主,我遇到了同样的问题。不知道你现在解决没有。我貌似已经解决了。但是我是新手,可能说的许多不对。以下是我遇到问题,解决问题的过程:
软件环境是Code Composer Studio Version: 5.1.0.09000 导入的工程是 ControlSuite中 对应 Piccolo F2802X系列 的例程中的 GPIOSetup工程。
首先遇到的是头文件找不到,然后我将Include文件夹下的链接找到,用绝对路径代替。
然后遇到了关键字 IER、IFR 找不到,除此之外,在包含的链接 DSP2802x_DefaultIsr.c 等文件里发现许多关键字(如 Interrupt、cregister)都没有识别。我在Project Explorer 中将该工程delete之后(注意,只delete链接),在硬盘上找到该工程位置。回到CCS,点击Project -->Import Existing CCS/CCE Eclipse Project ,手动打开该工程,就没有遇到该问题了。
希望我的信息能对你有帮助!
哦
开始忘说了。我最开始是在 ControlSuite 中找到这个例程,直接点击打开的。