This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
EPwm1Regs.TBPRDM和EPwm1Regs.TBPRD区别是什么呢
TBPRDM和TBPRDHRM一次可以写入32位数据,TBPRD和TBPRDHR一次只能写入一个寄存器,其余没什么区别。
在ePWM的基础上应用HRPWM,是为了高频pwm,我想问下通过示波器或者其它工具能否看出是否应用 HRPWM的区别吗?怎么看
HRPWM是高分辨率PWM,用示波器看不出来区别,它的分辨率提高了,但是占空比没变。
如果看不出来的话,那我怎么判别我对HRPWM的设置对还是错,还是说HRPWM有固定的配置?
是的,HRPWM有固定的配置步骤,请参考TI提供的hrpwm例程。并且可以比较PWM的A,B两个通道的PWM输出,一个使用HRPWM一个没有使用HRPWM,因此它们的波形之间会有微小的偏移。
好吧,自己设置一下看看,不行的话再向您请教,谢谢