This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DSP TMS320F28034PNT损坏问题



我司在使用28034这颗芯片时,出现如下问题:

1、产线在程序烧录时,总是有写不进程序的或是程序写到一半就写不进去的,此种情况一个月内统计的数据显示,不良率为0.8%(烧录是通过串口,电源用的是铭纬的5V开关电源)

2、已经通过产线测试的机器出货到终端客户处运行了一段时间后机器出现故障,机器返厂检测发现DSP烧坏,主要表现为DSP的VCC与GND之间有几欧姆到几百欧姆的电阻,占比大概在0.1%。

以上请TI技术帮忙分析是什么原因导致的以上问题。

  • 烧写到一半烧写不进去     从DSP芯片来说肯定没问题     与外围的合理性是有关联的

    烧写到一半进不去也与电源的稳定性和串口的稳定性有问题    烧写到一半写不进去后是不是片子就废了

    总体来说C2000功能强大   灌电流等能力比较弱   还望你们的产品中做好相关IO口的保护

  • 在写程序时,当擦FLASH到一半时,会死掉,再重新写时,提示密码不对,Unlocking target...  failed (wrong key)

    将5V电源套磁环,将串口线扣磁通,用示波器监测DSP的3.3V电源,在测试到160块时,依然出现上述问题。

    我在烧写程序的时候在擦FALSH时,写程序时,校验时三个阶段人为断电10次左右,第二次再烧写时依然能写进去,没有锁死。

    我想请问,DSP在什么情况下会出现锁死?什么情况下会出现密码不对?