This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CCS5的问题



安装的CCS版本如下:

Version: 5.0.1.201105110900
 Build id: N201105110900 ,

有几个问题请教:

1、Debug时下载代码超级慢,简直无法忍受。

2、设置输出文件.out文件到上级目录时怎么都不成功,如:${PROJECT_ROOT}/../release/xxx.out,但设置.map文件到上级目录倒是可以。关于这个问题我之前咨询过,CCS3.3,CCS4下设置都能成功,CCS5这里是不是有问题?

  • 关于路径更改和项目移动,请参考: processors.wiki.ti.com/.../Portable_Projects

    我参考了,但是在.out文件输出的地方这样写${PROJECT_ROOT}/../release/xxx.out就是不行。

    最新版5.1下载能快一些吗?

    我已经安装了CCS3.3,CCS4,CCS5,能少折腾一下就少一下。

  • 另外问一下,怎么设置某个文件总是编译?我只看到“Exclude resource form build”

  • v5.1下操作没有问题,不确定是你遗漏了什么还是版本bug.

    下载及安装都更快,v5.1的根本之一就是要更快,更小,易用(更灵活)。

    激活项目里的文件只要不属于"Exclude resource form build",就是自动参与编译的。

  • 谢谢,我下载看看先。但我在用5.0的时候还有些疑惑,总结如下,希望能一一指点。

    1.项目的.cmd文件在哪里设置?我看到在properties>CCS Build>General/Link command file两个地方都可指定,我想在Building Setting>link下面应该也能设置(但我没有找到设置的地方,是哪里呢?),那么这里3个地方设置有什么区别吗?

    2.download速度非常慢,我看到在Debug Configuration>target下有设置OSCCLK(MHZ)=30,PLLCR Value=10,我把OSCCLK设200或100都不能下载,改回30就可以,这里的设置和下载速度有关系吧,怎样设能更快呢?

    3.load symbol什么意思?好像没有下载程序,直接进入Debug了。

    4.Debug As>Code Composer Debug Session是什么意思?点了没见反应。

    5.我想设置代码中1个Tab键等于2个空格键,请问该怎么设置?

    6.“激活项目里的文件只要不属于"Exclude resource form build",就是自动参与编译的。”

       那么我想设置某个c文件总是编译(Keil中Always building,就是每次点击编译,不管这个文件是否有改动都要编译)是不行的了?

  • 不好意思,太忙没有及时回复,同时由于我的版本是v5.1,可能以下内容有些微差异:

    1. 不确定你说的.cmd文件设置是什么意思,在general下选择,或通过添加文件的形式在project explorer处添加即可,在其它地方设置只是设定一个链接的路径;

    2. 是有关的,但该时钟的大小有限制,具体根据你所用芯片的数据手册,6.7.3或6.6.3节Device Clock Table查找确定;

    3. Load symbol是导入符号/标号,即在当前硬件下程序正在运行,CCS可以通过编译生成的符号或标号进行跟踪调试,了解运行状态,但该运行状态不受CCS控制;

    4. 如果你有多个target configuration,则有且仅有一个会是default的,点击Code composer debug session,即启动了该默认的调试器,其功能等同于在target configuration下选择某配置启动调试器"Launch selected configuration";

     打开Debug As的debug configuration选项,会看到上面提到的所有那些target configuration,在左侧点击任何一个进行选择后,右边可以点击debug启动该调试器;

     简单来说,debug as提供了另一种启动调试的方式 -- 当然只是针对你选中的那个工程项目;

    5. 菜单 Preferences --> General --> Editors --> Text Editors,右侧Displayed tab width编辑框里可以修改,之后记得需要保存;

    6. 只要某个文件不是Exclude resource form build,当点击编译时,它就会参与编译,前提是它必须是"active project"的一部分。