TMDSHVPFCKIT开发板上面有一个PFC功率因素矫正模块,我想在控制PMSM电机时用上它,减少电源电流的高次谐波提高效率。但是在controlSUIT中并没有关于PFC的例程,准确的说是没有关于控制PMSM电机的PFC例程(只有一个ACI电机的例程),是不是说PMSM电机控制就不需要PFC?如果控制PMSM电机可以使用PFC模块,该去哪里下载例程?或者说这部分内容要自己写代码实现?
补充:由于电机运行时各种电磁干扰很大有时会影响到CCS仿真调试,所以想要使用PFC矫正一下电源的输入电流波形,希望可以减小电磁干扰。