This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于PWMxSYNC信号的产生问题



我用的是F28069,在使用斜坡发生器的时候

技术手册中提到需要用到PWMSYNC1  或 PWMSYNC2 或 PWMSYNC3 或 PWMSYNC4

我想这应该就是 PWM的同步输入信号 PWMxSYNCI 吧? 

问题是 PWMxSYNCI 信号可以由软件自行产生吗?

比如我想产生PWMxSYNCI信号时,对某个寄存器进行置位或复位处理

这样子可以吗? 如果不可以 那应该怎么产生? 还有PWMxSYNCI信号的脉宽在哪里设置?

希望有大神可以解答一下我的困惑~