This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335AD问题



请问28335没有给出AD校正例程

并且28335偏置误差和增益误差要好于2808 2812 是不是没有矫正的必要

矫正了能校正到多少精度

  • 芯片上电的时候,都会在启动BOOT loader的时候进行出厂校准。这个值校准后,能够达到手册中的指标。

    如果你的应用中,ADC的指标已经能满足你的要求,那就不需要再校准。

    如果还不能够,则需要校准偏置,增益误差等。至于能校正到什么样的精度,没有这方面的测试数据。

    Eric

  • 采集后的数据进行各种处理是完全有必要的

    最简单的也就滑动滤波算法    但是建议你不要在中断处理函数中进行一些算法的处理