请教大家一个问题:
我使用的是28335芯片 ,由于程序比较大超过了内部sram的大小,为了使全部程序运行在sram中,提高运行速度,所以我扩展了外部sram,现在我需要实现的功能为:程序固化在内部的flash,然后全部运行在外部的sram中,该如何进行处理呢?
我的现在的想法是:设置启动方式为Jump to flash,首先程序在flash中运行初始化xintf总线,然后再复制flash代码到外部sram中,然后再从sram中运行。
我现在的问题是如何在复制代码到sram之前,初始化相关的xintf寄存器?必须使用汇编语言不?以及相关的设置?谢谢!