This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于dsp28069进入低功耗模式的问题



我在做电力电子实验时,当我没有接通主电路电源时,dsp运行正常,ad采样和pwm波形都很正常,但是一旦我将主电路电源接通后,过了一会,ccs4.2会报错,说dsp进入了低功耗模式,这是什么原因?这里说一下,我是在线调试的,没有将程序下载到Flash中。。

  • 您好,这有可能是主电路电源的输出电压或者输出功率不能满足DSP正常运行的需求。

  • 谢谢你的回答,但是可能你理解错了,我说的是电力电子的主电路,这个是和dsp的控制电路驱动光电隔离的,我在想是不是主电路产生的大量电磁干扰使得dsp进入了低功耗模式???

  • 遇到过类似问题的人很多   一般都是强电部分或者是功率部分电路上电后

    已经connect的仿真器就会掉线或者CCS会卡死    提示进入低功耗模式的比较少见

    首先确保你都隔离有效    电源隔离更重要

    你可以先把动力部分电源上电    然后上电控制模块

    连接调试试试

  • 谢谢你的回答,这个是我碰到的那个错误:Trouble Halting Target CPU: Error 0x00000020/-1156 Error during: Execution, Lost processor clock. Device may be operating in a low-power mode.  Do you want to bring it out of this mode?   ,这个是在我点击暂停时出现的错误,这个该怎么解决呢???