This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PLC开发套件使用问题:无法使用Zero Configuration GUI演示数据传送



以前曾经使用过,可以正常进行数据传送,现在不能,使用Intermediate来发送时,系统提示:

“Did not receive an ACK from the connect PLC

The message was not sent”

使用Zero Configuration GUI的PHY Test进行测试时发现两个模块,A发送B接收是正常的,但

B发送A接收则没有反应,请问B是否发送存在故障?如何才能判断B确实存在故障?如何解决

这个故障?

因为B使用过示例程序phy_tx_rx_vcu,所以重新烧录过固件,使用的是软件包里的img文件

prime_lec432_f2806x_image.hex,硬件版本是Rev D,固件是7.7.1.0。

另外软件包里的示例程序是简化的,对应prime_lec432_f2806x_image.hex,固件7.7.1.0的

源代码能够提供吗?

套件虽然购入了一段时间,但现在才开始有时间仔细学习,出现问题无法继续了,请帮助解决