This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMS320C28346的boot rom需要占用XA12——XA15(GPIO84——GPIO87),而如果我要外扩Flash的话,需要占用XA0——XA15,这样会不会有冲突,如何解决这个问题?
如果用于BOOT 只是在上电瞬间判断一下 硬件上上下拉就可以啦
程序加载完成之后就是其他功能了
你外扩flash 如果flash没有被片选 是不会占用地址总线的 处于高阻态
所以不会有冲突的
谢谢!那我想请问下,现在我通过拨码开关实现XA12——XA15(GPIO84——GPIO87)低电平或高 电平,那这样的话地址线的选择是不是受到限制了?
不用拨码开关。
你只要保证XA12~XA15(GPIO84——GPIO87默认上电时上拉使能)在上电的瞬间不要下拉即可确保程序能够boot 到flash中。
Eric