Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
我们现在正在使用280039c这款片子,正想使用CLA to DMA Message RAM和DMA to CLA Message RAM,使用的过程中发现可以将变量放入到对应地址,但是在view memory时该两段为不可见状态;如图所示
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们现在正在使用280039c这款片子,正想使用CLA to DMA Message RAM和DMA to CLA Message RAM,使用的过程中发现可以将变量放入到对应地址,但是在view memory时该两段为不可见状态;如图所示
你好
使用的GEL文件中没有包含我所需要的块,在安装包中也没找到相关东西,所以,我手动做了修改,添加了我想要的memory map
我还想咨询下:
我们当前的CLA没有添加GEL文件,如果要添加的话,加哪个文件,另外CLA能不能进行仿真,如何让他能仿真
当前已经实现了DMA_CLA MESSAGE RAM和CLA_DAM MESSAGE RAM的使用
好的,很高兴问题解决了。
另外CLA能不能进行仿真,如何让他能仿真
可以仿真的。请参考c2000ware中的例程:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\cla