您好!
我有一个单板上用了两片F2812芯片,JTAG以菊花链的形式级联起来,程序在两个DSP的RAM里加载调试均可以,现在程序调完要固化到内部FLASH里时出了问题。连擦除都擦除不了,一开始擦除就报FLASH API ERROR #22 ,sector A对应的地址无法擦除,连续报相同的错之后CCS就自己关了,我用的是CCS2.2中的C2000。芯片应该没有锁定。
请问这种错是由什么原因所引起呢?对于连成菊花链的两个DSP的FLASH烧写要注意些什么不?
PS.两个DSP芯片的复位是连在一起的,由同一个复位源发出。
谢谢!