在使用CCS过程中经常出现一个问题:
TI的头文件分为好几个版本(比如F2803x),就有V121到V127,在学习一个示例时,会对头文件进行注释(比如V125版本的头文件),但是到另外一个示例中,头文件版本可能又是另外一个版本(比如V121),为了理解,可能需要再次注释。
采用解决方法:1、通过Properties-->Build-->Include Option,将头文件包含为V125(注释过的版本)。2、在Properties-->Resource-->Linked Resource中将相应的包含文件也映射到V125(注释过的版本)。
实际使用的过程中,使用F3查询寄存器,总是跳到示例代码默认的一个版本的头文件。
也就是说将V121头文件包含,指向了V125,结果F3还会跳到V121。
请问还有在哪里设置么?