我下载了官网给的软件RD-195 DC Arc Detection SW Example
按照ARC-DETECT-FIRMWARE-UG.pdf文档设置了头文件路径和链接文件。
可是编译还是出错,如图所示:
请各位帮忙看看,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我下载了官网给的软件RD-195 DC Arc Detection SW Example
按照ARC-DETECT-FIRMWARE-UG.pdf文档设置了头文件路径和链接文件。
可是编译还是出错,如图所示:
请各位帮忙看看,谢谢!
在“RD-195 DC Arc Detection SW Example ”软件包中搜索包含这些symbol的源文件或者库文件,工程中没有添加,肯定搜不到。
不会吧,是不是你浏览器或者别的下载工具有问题。就是个压缩包还是一个应用程序我忘了 。
WangYing Wang,你好:
这个文件包里是没有程序流程图的,你可以根据程序自己画一个方便自己分析。我也是自己画的。
我现在还是个初学者,程序还看不懂呢,更不用说自己画了,能不能告诉我怎样可以找到,或者能不能给我看看你画的呢
你好,请问应该先看哪部分,不用看哪部分,哪部分是电弧检测的方法呀
wangyng wang,
你好,这就是C语言啊,慢慢看会懂的。具体的我记不清了,前面大概是安全保护的程序,你可以先不管他,还有些通信的也可以先不管他。
你好,我找到了电弧检测的程序了,分别进行了时域信号和频域信号处理,可是具体怎么处理的,我看不懂了,想向您请教一下
具体怎么处理的,程序是做成一个库文件的,你看不到的,你自己想方法处理,你把这个平台买过去自己开发算法。
那他的那些处理,那些循环语句什么的是在做什么呢?现在连波形是如何处理的还不知道
你好,我也是在做新的算法用于电弧检测并且想运用于这个硬件上,现在这个硬件连接有问题,不知道你是否遇到,是否可以交流一下?
1. RS-232连接PC程序的时候,在HYPERTERMINAL类似的程序上可以检测到RS-232端口,进行了根据产品说明书的设置之后,PC端程序始终无法连接,显示“No RD-195 Connection”
2. XDS510仿真器无法连接芯片(测试这个仿真器是好的,可以连接28335用以烧写程序),在CCS V5.5上target configuration处test总显示连接failure。 我换了一根带有JTAG连接线的USB100V2仿真器,后编译了RD-195网页上给的软件包里的28033-56 pin release,在调试的时候无法连接,如附图所示。
我买回这个产品后到现在已经八九个月,一直没有解决这些问题,非常苦恼,请问你是否出现过这两个连接问题?
Hezi Zhu,你好,这个板子的通信我没太仔细研究过,但是我用TI Arc Detect Parameter tuner 1.14.exe这个软件去采数据的时候好像确实是有点问题,这个软件是TI自己的,用的是板子的232接口。
仿真器我用的是100V2,我用着没问题啊,我记得这芯片是64pin的,不是54的。
看见的话加我Q吧 951821572,我也想和别人讨论这板子。
程序的userguide在
C:\ti\Arc Detection\2803x_Arc_Detection_Standalone\v1_00_00_01\doc
目录下。
你好,请问RD-195 DC Arc Detection 程序是完整地吗,RawAdcCapture,adtime_domain_sp() ;这两个函数是完整地吗?