前提:禁止非屏蔽中断NMI。
XIntruptRegs.XNMICR.bit.ENABLE=0; //禁止非屏蔽中断NMI
上位机下发指令后,中断使能置1,使用芯片引脚外触发中断子程序(如下),完成program后,关闭本中断使能IER = IER&0xEFFF(中断13),标志寄存器清零 IFR = 0x0000。单步执行出中断子程序,使能恢复为1,这是为什么?此时再来外触发,中断依然响应,而我的目的是完成中断子程序后使能关闭,需要再次上位机下发指令,才能使用外触发中断程序。
interrupt void INT13_ISR(void)
{
IER = IER&0xEFFF;
IFR = 0x0000;
/*program*/
IER = IER&0xEFFF;
IFR = 0x0000;
}
请问这是DSP芯片自身设置程这样?可以按照我的意愿完成吗?
另外,进入中断子程序,中断使能自动复位吗?