This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
關於F282027 ADC問題,
我發現ADC採樣出來的數據误差有點大, 例如接去板子的ground, 數據會浮動在0.0048V~0.0112V之間...
我知道有一個是offset校准, 請問怎樣才能使用void AdcOffsetSelfCal()进行偏置校准呢?
我有看過這篇:
www.deyisupport.com/.../30540.aspx
<<最後的在初始化完ADC后,调用void AdcOffsetSelfCal()进行偏置校准。>>
這句意思是把 AdcOffsetSelfCal(); 放到 初始化完ADC后 就可以了嗎?
TI的例程方法很好啊。如果你不用TI的方法,可以把采集的信号放到Grahp里看看,平均值与0位差了多少,然后在程序里减掉,我过去就是这么做的。这样做有个问题,就是电路上调零位的电位器有时会飘,然后就要重新校准,比较麻烦。
關於偏置校准,我也有看到這個
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/p/21283/87265.aspx
我做的是SPI LCD,我嘗試放AdcOffsetSelfCal()在初始化adc的後面,或者是for的裡面,
程式是能夠運行,但是LCD卻不能顯示出來,這是什麼原因呢?
我的文件:
Ken