你好!在使用28335控制6轴脉冲输出过程中,发现不能及时关断PWM波。我是使用增减比较计数方式,一个周期产生两次比较事件刚好生成一个脉冲,占空比为50%,当减计数到0时产生中断,选择事件发生三次时产生中断,在中断中计数脉冲,当达到预置脉冲值时关中断软件动作强制限制PWM波(拉高或置低),重新启动时开PWM中断,取消软件动作强制,但是发现脉冲关断不及时,最后一个脉冲是窄的,我也试过改变SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM1ENCLK = 来停止相应PWM模块时钟,但是更离谱!请问专家有什么更好的办法实现吗?如果不行,这个项目就没了,花了那么多精力呀!谢谢!期待解决