This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28XX系列有没有ADC采样配置为双序列发生器(即两个或者多个触发源触发AD采样)的demo例程啊?



如题,28XX系列是否有ADC采样配置为双序列发生器(即两个或者多个触发源触发AD采样)的demo例程?

说明文档说的都不详细,实际应用中碰到问题无法解决,是否有参考?

  • demo中不会提供各种详细功能的应用   建议你看看给电机开发套件中提供的

    demo中有没有类似的应用

  • 开发套件中都找了,全都是用一个中断源,比如T1下溢中断触发ADC,都是最基本的单触发源,级联模式的。

    我想用两个不同周期的中断触发采样,采两种不同的信号,但是设置成两个中断触发 的双序列模式,总有一个采样被干扰,

    所以想找资料看看双序列到底是什么样的用法。请问,你可否帮忙解释一下双序列到底是什么用意么?谢谢。