请问,双序列发生器设置的最初用意是什么?可以让两个序列独立出来,然后让两个不同事件去触发,然后采样不同的信号么?
还是只能用同一个事件触发,作用只是为了管理采样通道?
我想一个20K的T1中断触发SEQ1,10K的CAP6中断触发SEQ2,但是采样出来10K的信号总是出现周期性的干扰,是因为两采样中断相互干扰了么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问,双序列发生器设置的最初用意是什么?可以让两个序列独立出来,然后让两个不同事件去触发,然后采样不同的信号么?
还是只能用同一个事件触发,作用只是为了管理采样通道?
我想一个20K的T1中断触发SEQ1,10K的CAP6中断触发SEQ2,但是采样出来10K的信号总是出现周期性的干扰,是因为两采样中断相互干扰了么?
序列发生器的作用是为需要转换的通道安排转换顺序,就是来确定那个通道先采样,那个通道后采样。在DSP2812当中实现的寄存器是ADC输入通道选择序列控制寄存器ADCCHSELSEQx(x=1,2,3,4),(即理解为选择顺序的寄存器)。16位的寄存器,分成4个功能位CONVxx,每个功能位占据寄存器的4位。16位的最大采样通道寄存器ADCMAXCONV决定一个序列所要采样的最大通道数。
两种工作方式:级联模式,双序列发送器模式 两种采样方式:顺序采样,并发采样
可以进行两两组合:总共有四种方式
1.双序列模式下的顺序采样
(1)双序列模式:SEQ1,SEQ2独立工作;SEQ1的优先级高于SEQ2的优先级。
2.双序列模式下的并发采样
你看看采用查询的方式能不能解决你的问题