在类似如下程序中:
ptr .usect "var2",100
.text
.def codestart
codestart:
MOVW DP,#ptr //ptr 是指针变量其内容是var2首地址,这调程序的作用是将ptr这个指针变量所在的page送给DP
MOVL XAR0,#ptr //这句的用意是将指针变量的地址送给XAR0
不知道这样解释对不对?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在类似如下程序中:
ptr .usect "var2",100
.text
.def codestart
codestart:
MOVW DP,#ptr //ptr 是指针变量其内容是var2首地址,这调程序的作用是将ptr这个指针变量所在的page送给DP
MOVL XAR0,#ptr //这句的用意是将指针变量的地址送给XAR0
不知道这样解释对不对?
这样理解没错,最好做个试验试一下。没有板子的话也可以用CCS中的simulator试一下。
如果要汇编例子的话可以在库文件中找。库文件的源代码在:
\C2000\cgtools\lib\rtssrc.zip
MOVW DP,#ptr //ptr 是指针变量其内容是var2首地址,这调程序的作用是将ptr这个指针变量所在的page送给DP
MOV @_res_5,#001h
MOVL XAR0,#ptr //这句的用意是将指针变量的地址送给XAR0
MOV *XAR0,#002h
Forrest 你好,我在CCS4.2.3里面编了一个汇编的程序,但是怎么也编译不通过。我的这个汇编的例子包含三个文件,一个是主文件.asm文件还有两个CMD配置文件。
主文件:
Zeronet .usect "Zeronetsection",2,1,1
.def codestart
codestart: MOVW DP,#Zeronet
MOVL XAR0,#Zeronet
header.CMD
文件就是一个头文件CMD和一个flash.cmd
个人觉得,其实,也不需要header.CMD,这需要一个flash.cmd就可以了吧?
我在用CCS4.2.3的时候,在连接目标板成功后,load program,我想知道我如果程序只在RAM中调试,不烧写到flash中。这个load program 能区分这两个不同的下载方式吗?还是像在CCS3.3中那样,烧写程序到flash中和下载到RAM中运行,需要用两个不同的操作方式,而不是用一个操作方式load program 去做呢?谢谢!
如果您觉得方便的话,也便于我对汇编程序的理解,请将您成熟的汇编的例子发给我,谢谢。您说的那个压缩包可能因为版本的不同,我没有找到。谢谢!
我的邮箱是773566433@qq.com
是的,一个flash.cmd就可以了。
CCSV4和CCSV5的load program会自动区分RAM还是FLASH的。建议用CCSV5,V4是过渡版本。
CCSV4的库文件包可以在\Texas Instruments\ccsv4\tools\compiler\c2000\lib中rtssrc.zip
没有专门谈汇编的例子,不过你可以看到例程中多少都有汇编,比如上次说的codestart。
可以看下面这份文档: