大家好,现在用28M35用NDK做TCP的通信。遇到一个问题来请教一下。
我的软件是这样设计的,首先使用现成的modbustcp的库,做了一个modbus tcp的server 端,用task作为server,与PC端软件一起调试,测试通过。
然后我直接建立了另外一个SOCKET,谢了一个tcp 的client ,仅有TCP的connect和send程序,无rev程序。测试通过。
我将这两个程序移植到当前程序中。出现了问题,无论我是先建立MODBUS TCP的链接还是先建立TCP的链接,只要二者同时收发数据,则modbustcp的接受程序就会报错,报的是UFSR错误, INVSTATE标志置位。
这里我想请教几个问题:
1.TI 的NDK一个以太网口是否可以建立多个链接。
2.若果可以建立多个链接,请教我这种问题可能原因是什么。
3.有人建立过多连接的程序吗