This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问“Embedded target package TI C2000 Target ”在哪里可以下载?



TI工程师:

    你好!我希望在Sinulink中使用F28035做基于模型的设计自动代码生成,但是对于需要的目标处理器模型找不到,请问可以在哪里下载到?

谢谢!

  • 是在matlab下吗     matlab中会集成一些TI DSP的工具吗 

    相关资料分享:

    实现MATLAB辅助DSP设计的方法有两种,即CCSLink和Embedded Target for TI TMS320C6000 DSP。前者可实现MATLAB与C2000/C5000/C6000 DSP之间的数据交互和程序控制;后者可实现从Simulink模型自动生成DSP目标代码,但仅支持C6000系列的部分DSP器件。

    集成在MATLAB6.5或更高版本中的CCSLink工具把MATLAB、TI DSP及其集成开发环境CCS连接在一起,使得我们可以在MATLAB环境下就可以完成对CCS和DSP目标板的操作,包括与目标内存之间的数据交互,检测处理器的状态,控制DSP程序的运行等。它提供了MATLAB、CCS和目标DSP板的双向连接,开发者可以利用MATLAB中强大的可视化、数据处理和分析工具对DSP中的数据进行分析和再处理,以辅助DSP系统设计,这样就极大地降低了开发人员编写DSP代码的难度和工作量,提高了整个DSP系统的性能和可行性。

    我们利用CCSLink提供的相关函数能够实现MATLAB与目标DSP的存储器及寄存器间的信息交互,如同操作MATLAB变量一样来读、写TI DSP中的存储器或寄存器,即整个目标DSP对于MATLAB而言是透明的。CCSLink支持TI的C2000/C5000/C6000等多系列DSP,应用广泛。


  • 是在simulink里面。

    按照你上面的分享资料看,难道C2000不能自动生成代码了吗?