敢问各位高手, 最近遇到很奇怪的一个问题:
所使用DSP为28027,cmd中定义数据段(显然空间大小1024字)
RAMM1 : origin = 0x000400, length = 0x000400 /* on-chip RAM block M1 */
后面自定义了一个数据段
commbuf : > RAMM1 PAGE = 1
在main.c里定义以下几个变量
#pragma DATA_SECTION(sendT, "commbuf")
Uint16 sendT[260];
#pragma DATA_SECTION(receT, "commbuf")
Uint16 receT[260];
#pragma DATA_SECTION(CntPPR, "commbuf")
Uint32 CntPPR[250];
其它无涉及到commbuf的变量,精打细算,共需260+260+250*2=1020,commbuf正好放得下.
但编译结果空间不够(run placement fails for object "commbuf", size 0x474 (page 1). Available ranges: RAMM1 size: 0x400 unused: 0x400 max hole: 0x400)
于是将sendT放到别的地方,编译通过,赶紧看map文件,看见如下百思不得其解的结果.
00000400 _receT
00000540 _CntPPR
00000880 _DevEmuRegs
可以看出receTemp占了0x140=320字的空间,明明定义的是260字的空间,为什么要占320字的空间呢?
难怪原来320+320+500=1140=0x474,超出空间范围.
另外在main.c里还定义了一个变量
Uint32 accumulator[8];
看map文件竟然
00008600 _accumulator
00008640 _sendT
00008780 _dataFlash
很明显,明明只有8*2=16个字,却分配8640-8600=0x40=64个字.
sendT放到别的地方后,调试watch地址
receT[0] 0x400
receT[259] 0x503
CntPPR[0] 0x540
cntPPR[249] 0x732
可以看出0x504~0x53F空间没用,不给你用上,导致精打细算的地址空间不够
怎么会是这么个结果,一直都想不通. 谢谢高手前辈帮我分析分析