大家好!
尝试以非库方式新建f28069的工程,发现了如下的问题:
我通过include文件夹和source文件夹存储头文件和源文件。
在工程设置中,将include文件夹
在include文件夹中,包含了DSP28x_Project.h,F2806x_Cla_typedefs.h,F2806x_Device.h,F2806x_Examples.h等文件,通过在main中include这些头文件。
但出现的问题是,明明F2806x_Examples.h中有DELAY_US的函数main中调用却会报错,提示delayus未定义。
同时我在F2806x_Device.h添加了typedef char int8;
但在main中新建变量uint8 test = 0;却报错,同样提示未定义。
源文件见附件。
希望得到大家的解答,谢谢!