This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

#16002-D build attribute vendor section TI missing

   #16002-D build attribute vendor section TI missing in "F:/workspace_v5_3a/test3/lib/Flash2802x_API_V200.lib<Flash28_ClearLoop.obj>": compatibility cannot be determined test3

这个警告要紧吗,不要紧怎么屏蔽

  • warning的话可以不用理会,可以在properties的diagnostic  options中勾选supress warnings来屏蔽,CCS就不会报告warning,只报告error。不过屏蔽掉没什么意义。

  • 这个警告一般是由于所引用的库版本太旧所导致,像使用IQmath库等都会出现这个警告,不要紧的,至少我把他放一边不管IQmath等都能正常使用;

    如果实在看着难受可以在链接器中设置屏蔽:工程右键->Properties->Build中的C2000 Linker ->Advanced Opt ->Diagnostics,找到Suppress diagnostic 输入框 添加 16002 到里面,重新编译即可

x 出现错误。请重试或与管理员联系。