您好,
我在使用分别在用2812和2407开发两款不同的逆变电源,使用到的底层硬件资源是PWM1——PWM6以及对应的硬件功率保护/PDPINTA;我想请问,/PDPINTA对PWM1——PWM6的封锁是怎么实现的?是类似于与门的方式还是使能的方式,或者说其他的什么方式实现的,还有/PDPINTA有效后状态是自恢复的还是锁存的?
如果有说明文档麻烦您给我传一份或者给我做一个解释,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在使用分别在用2812和2407开发两款不同的逆变电源,使用到的底层硬件资源是PWM1——PWM6以及对应的硬件功率保护/PDPINTA;我想请问,/PDPINTA对PWM1——PWM6的封锁是怎么实现的?是类似于与门的方式还是使能的方式,或者说其他的什么方式实现的,还有/PDPINTA有效后状态是自恢复的还是锁存的?
如果有说明文档麻烦您给我传一份或者给我做一个解释,谢谢!
关于PDPINT和C28x以后的芯片比如F280x,piccolo,F2833x的 TZ引脚是类似的。
是通过PDPINT或者TZ引脚上的电平变化,直接拉低或者拉高或者翻转PWM。
这是PWM模块的最后一个环节,相应速度非常快。相应速度在ns级的,具体见下面的图片。

关于F2812的 PDPINT的封锁,详见F2812的EV的User Guide.