Part Number: TMS320F28377D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
TMS320F28377D:器件,如果按照例程的地址分配,可以正常启动,因为想做个远程升级版,需要将重新分配启动的入口。现在做以下尝试:
使用C2000Ware_4_03_00_00带的例程的CMD文件,TMS320F28377D人两个cpu2启动正常,现在固定CPU2的项目不动。仅改变CPU1的CMD文件2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd中的BEGIN地址,
发现,
BEGIN : origin = 0x080000, length = 0x000002
时正常,
而将其改为:
BEGIN : origin = 0x088000, length = 0x000002
时,则无法启动。
又尝试了其它地址,发现,除分配在0x080000外,都无法启动, ------这个问题以前也发现过。
谢谢大家参与者!!!