This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

f28069 无刷直流电机PWM换向



我想问一下全桥控制无刷直流电机时如如何编写换向逻辑

我现在配置为互补输出方式,比如说需要A上桥导通C下桥导通,可是B相上桥也为高电平,如果采用强制输出低电平,可是接下来的换向怎么办呢,重新复位所有PWM输出重新选择输出引脚吗?

这里我想了很久也不知道怎么找到一个更好的方法!!!

希望专家悉心指导,我已经因为上下桥同时导通烧了一个板子了。

  • 你好  PWM可以实现双路互补输出       你可以将这个互补的PWM加上死区后接到同一桥壁的上下

    再产生一组互补输出的PWM接到另一组桥壁上

    这样  首先保证上下桥壁不能同时导通   然后将电机接到两个桥壁的中间位置

    这样你就可以通过占空比的大小控制电机的速度和转向

    比如50%时电机应该停止   大于时正转    那么小于是就是反转

    一般烧坏板子的主要原因是H桥和驱动板之间没有做隔离   建议加上光耦隔离