我在F28027的FOC例程lab_2b中看到这样的语句:
#ifdef FLASH
memCopy((uint16_t *)&RamfuncsLoadStart,(uint16_t *)&RamfuncsLoadEnd,(uint16_t *)&RamfuncsRunStart);
#endif
这个应该就是把代码从ROM中复制到RAM中的语句,但是我奇怪的是,为什么在网上搜到的一些关于C20x系列芯片的资料里memCopy函数的后面还有一个InitFlash函数?
这里为什么不需要?