This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS最详细讲解 (Word版)



第一章  CCS概述.... 1

1.1 CCS概述... 1

1.2 代码生成工具... 3

1.3 CCS集成开发环境... 5

1.3.1 编辑源程序... 5

1.3.2创建应用程序... 6

1.3.3 调试应用程序... 6

1.4 DSP/BIOS 插件... 7

1.4.1 DSP/BIOS 配置... 7

1.4.2 DSP/BIOS API 模块... 8

1.5 硬件仿真和实时数据交换... 10

1.6 第三方插件... 13

1.7 CCS文件和变量... 14

1.7.1安装文件夹... 14

1.7.2文件扩展名... 14

1.7.3环境变量... 15

1.7.4增加DOS环境空间... 16

第二章  开发一个简单的应用程序.... 17

2.1 创建工程文件... 17

注:CCS设置.... 17

2.2 向工程添加文件... 19

注:打开Project View.. 19

2.3 查看源代码... 21

2.4 编译和运行程序... 23

注:重新设置目标系统DSP.. 23

注:屏幕尺寸和设置.... 23

当运行程序时,可在Stdout窗口中看到hello world消息。.... 23

2.5 修改程序选项和纠正语法错误... 24

2.6 使用断点和观察窗口... 26

2.7 使用观察窗口观察structure变量... 28

2.8 测算源代码执行时间... 29

注:上图中的line数可能会不同.... 30

本手册中屏幕上所显示的line数可能会和当前所使用的软件版本显示的line数不同。.... 30

注:目标系统在测试点处于暂停状态.... 30

2.9 进一步探索... 31

2.10进一步学习... 31

第三章  开发DSP/BIOS程序.... 32

3.1 创建配置文件... 32

3.2 向工程添加DSP/BIOS文件... 34

3.3 用CCS 测试... 36

3.4 测算DSP/BIOS代码执行时间... 38

3.5 进一步探索... 40

3.6 进一步学习... 40

第四章   算法和数据测试.... 41

4.1 打开和查看工程... 41

4.2 查看源程序... 43

4.3 为I/O文件增加探针断点... 45

4.4 显示图形... 47

4.5 执行程序和绘制图形... 48

4.6 调节增益... 50

4.7 观察范围外变量... 51

4.8 使用GEL文件... 53

4.9 调节和测试processing函数... 54

4.10 进一步探索... 56

4.11 进一步学习... 57

第五章 程序调试.... 58

5.1 打开和查看工程... 58

5.2 查看源程序... 60

5.3 修改配置文件... 63

5.4 用Execution Graph查看任务执行情况... 66

5.5 修改和查看load值... 67

5.6 分析任务的统计数据... 70

5.7 增加STS显式测试... 72

5.8 观察显式测试统计数据... 73

5.9 进一步探索... 75

5.10 进一步学习... 75

第六章 实时分析.... 76

6.1 打开和查看工程... 76

6.2 修改配置文件... 77

6.3 查看源程序... 79

6.4 使用RTDX控制修改运行时的load值... 81

6.5 修改软中断优先级... 84

6.6 进一步探索... 85

6.7 进一步学习... 85

第七章 I/O.. 86

7.1 打开和查看工程... 86

7.2 查看源程序... 87

7.3 Signalprog应用程序... 90

7.4 运行应用程序... 91

7.5 使用HST和PIP模块修改源程序... 93

7.6 HST和PIP资料... 96

7.7 在配置文件中增加通道和SWI. 97

7.8 运行修改后的程序... 100

7.9 进一步学习... 100

CCS最最详细资料.rar