你好!
根据文档《Concerto F28M35x Technical Reference Manual》中的描述,CANES寄存器中应该有PDA位,但是文档中寄存器部分描述CANES寄存器时没有该位,请问一下PDA位到底是第几位?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
根据文档《Concerto F28M35x Technical Reference Manual》中的描述,CANES寄存器中应该有PDA位,但是文档中寄存器部分描述CANES寄存器时没有该位,请问一下PDA位到底是第几位?
谢谢
你好,
你好,是否是:对于较新的F28M35x产品,DCAN不带powerdown以及wake up功能呢
这与“较新”或“较旧”无关。芯片没有任何变化。
CAN CTL寄存器中的WUBA/PDR位和CAN ES寄存器中的WakeUpPnd/PDA位都是保留的位??
是的。
但是,我们使用F28M35H22C产品,它是否还有powerdown以及wake up功能呢?
DCAN 模块的掉电功能没有太大作用,因为实现的节电可以忽略不计。您可以从 300 mA 或更多的总设备电流中节省 1 或 2 mA。
对于全局低功耗模式,是否仍然是F28M35x的旧产品中有,新产品中删除了??
如果您指的是 SLEEP IDLE、SLEEP STANDBY 等,它们非常有用。任何版本的芯片都没有被删除。
你好!
很高兴等到你的回复!但是有一些问题也许是我没有表达清楚,为了避免芯片和手册不一致的问题,还是再向你确认一下。
根据回复:
1、F28M35x中的DCAN模块,不管是新产品还是旧产品,芯片中CAN CTL寄存器中的WUBA/PDR位和CAN ES寄存器中的WakeUpPnd/PDA位都是保留位,可以不用关心手册上的描述了,是这样吗?
2、F28M35x中的DCAN模块,不管是新产品还是旧产品,始终都有Global Power-down Mode(SLEEP/DEEP SLEEP)和Wakeup from Global Power-down Mode的功能吗?这和DCAN中的哪个寄存器相关呢?如果有Global Power-down Mode和Wakeup from Global Power-down Mode功能,既然在之前的回复中说WakeUpPnd位是保留位,为什么手册中提到在Wakeup from Global Power-down Mode中可以观察CAN ES寄存器的WakeUpPnd位呢?
谢谢!
1、F28M35x中的DCAN模块,不管是新产品还是旧产品,芯片中CAN CTL寄存器中的WUBA/PDR位和CAN ES寄存器中的WakeUpPnd/PDA位都是保留位,可以不用关心手册上的描述了,是这样吗?
是的。
2、F28M35x中的DCAN模块,不管是新产品还是旧产品,始终都有Global Power-down Mode(SLEEP/DEEP SLEEP)和Wakeup from Global Power-down Mode的功能吗?
是的,SLEEP状态适用于整个设备,不仅仅是CAN模块。
这和DCAN中的哪个寄存器相关呢?
这与DCAN无关。
如果有Global Power-down Mode和Wakeup from Global Power-down Mode功能,既然在之前的回复中说WakeUpPnd位是保留位,为什么手册中提到在Wakeup from Global Power-down Mode中可以观察CAN ES寄存器的WakeUpPnd位呢?
如前所述,DCAN 模块的本地断电模式没有用,因为它不会导致任何明显的电流节省。因此本地掉电模式被保留。