This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TI逆变板子的疑问



你们ti最近新推出了一个太阳能逆变的板子,里面的程序我看了很久,对一个地方我很是不明白

CMPR=period*1000/vdc(Vout+2p2z(电流环的输出))

为什么是这样就算呢

  • 请稍候,之前回答过你DC-AC中2P2Z系数如何确定问题的高手会帮你解答。

    所以,如果之前那个回答对你有帮助的话,也请给予肯定吧。:)

  • 之前的那个答案我已经给予肯定了,希望他能回答我的问题,那个高手应该是TI的AE,确实算是高手了

  • 以下是我对你问题的答复:

    1) 这个Ratio其实就是调制波Vm到CMPR的转换系数,根据全桥逆变单极性调制方式的原理,我们可以得到输出电压Vo和直流母线电压Vdc之间是Vo=d*Vdc。2P2Z输出的结果实际上就是调制波Vm,也就是闭环系统所期望输出的电压,因此d=Vm/Vdc。若要将d转化成CMPR,就要将Vdc和载波幅值Period对应起来,即当CMPR=Period时,Vm=Vdc。所以,CMPR=Period*Vm/Vdc, 乘以1000主要是为了使定点数能够精确到1/1000.

    2)  电流环的数学模型就是LC滤波器的模型(详见邮件)。电压环数学模型相对简单,可将内环等效为一比例环节,然后再建立其等效模型。

    (3)这个宏主要是为了调试方便,将所需要采样的变量,按照一定的读取频率,存入到一个buffer中,这样我们可以通过串口工具,将这些buffer读出来,观察这些变量的变化情况

    (4)汇编程序可以定义数组,需要使用伪指令:

    若要定义: int DBUFF[100]; 则可在汇编语言里面使用:

    _DBUFF   .usect  “.data”  100

    我给你发了封邮件,请参考

  • 求教,

    TI 的PFC+ACI套件,实测发现在交流220输入,直流390V输出时,PF值只有80%,有没有好的解决办法?

    如果调整PID系数的话,是只调整电流环还是要电流环电压环一起调整?有没有参考的把参数?

    谢谢

  • 首先,由于是不同的话题,建议另外新建一个帖子。

    关于你的问题,请确定一下有没有量测电流电压波形,看到的是电流还是电压问题?

    不建议没有目的地去试参数,而要根据信号和波形有针对性地调整。

    由于方案也提供了多个build,从开环到闭环,建议可以一步步一测试,确定反馈,给定和每个模块的输出是否与期望值相同,从而对该模块或环路进行调整。

  • 有1000是因为ADCDRV_5Ch这个模块的RltPtrB输出(dwInv_Voltage)为一个比例关系,即Vm*Kratio_grid_voltage/3.3,注意到Kratio_grid_voltage=R59/(R26+R27+R28+R54)=10/3020=0.003311,故Kratio_grid_voltage/3.3约等于1/1000, 这样CMPR=Period*1000/Vdc*(Vout+2p2z(电流环的输出))=Period*1000/Vdc*(Vm*Kratio_grid_voltage/3.3+2p2z(电流环的输出)),稳态时2p2z(电流环的输出)=0, 故CMPR=Period*1000/Vdc(Vm*Kratio_grid_voltage/3.3)=Period*Vm/Vdc。

  • 请问这个式子Vm*Kratio_grid_voltage/3.3里除以3.3是代表什么意思?