This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电机控制相电流采样后滤波电路的选择



我把论坛上这类问题的讨论基本都翻了一遍,大致是这样的意见

1.对于周期性的工频或高频干扰,可通过在电路中加入RC低通滤波硬件加以抑制,
   对于低频周期性干扰和随机性干扰,采用数字滤波
2.硬件滤波会存在一定的相移,直接对abc电流滤波影响控制效果,
  需要转换成dq轴电流对每个采样点进行多次采样去除最大值和最小值,然后取平均值。

我有一些疑问:
1.RC滤波效果应该会比数字滤波好,但是使用RC滤波就需要对abc交流电流进行滤波,
   相移的存在会影响闭环控制,先进行坐标表换的方法好像是数字滤波用的。
2.RC滤波的参数应该如何设置,假设载波频率为10k,调制波频率为50Hz。
3.数字滤波算法在DSP怎么实现呢,网上说的大多是卡尔曼滤波程序。

  • 我觉得还是硬件滤波吧   可能用到的LC滤波比较多吧

    这种RC或LC网上都有很多软件可以计算参数

    如果用DSP进行数字滤波   肯定先要高速采集信号   然后进行滤波   滤波一般

    采用IIR或FIR吧    卡尔曼滤波一般用于预测吧