This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一个controlsuit 问题,谢谢!



在使用HVLLC controlsuit 时,里面的程序说明文档设置:PWM工作频率范围在100Khz~130Khz, 用EPWM4模块触发的ADC采样频率是100Khz。根据

ADC的采样结果结合PID调整,得出PWM要更新的参数perid。

按照实时调整的要求,ADC的采样频率应该要高于PWM的更新频率,并且28027的ADC的模数转换时间最快可以达到1/3微妙。完全可以设置EPWM4的触发频率,是的ADC的采样频率在200Khz,这样可以保证PWM的参数period在每次更新时,都是新的值。

不知道这样想对不对,希望专家给予解答!谢谢!

祥见附文档第8页。

HVLLC-SWGuide[R3].pdf
  • 数字控制器无论有多快,用于下一个周期参数更新的根据都是上一周期的值,也就是说,延迟是始终存在的。开关频率越高,只是让这个延迟变得更小,但只要开关频率固定,采样频率是不会影响延迟的。

    对于你的问题,可能在于把这两点混淆了。我没有仔细去看PWM是什么计数模式,ADC触发点是在PWM对应的哪个点,但一般来说,只需要在开通的瞬间进行一次采样即可,问题在于,采两次如果是对称的,那么还可用,或者使用其平均值,但如果不对称,采出的是关断时候的,或者不是需要的采样点,则会得到错误的结果。

    这篇文档缺少一个时序图,关于PWM对应的开关管,和电流波形的对应关系。你可以参考移相全桥的类似文档来理解这一点。另外,建议可以将标题改为HVLLC EVM的一个问题之类的。