Part Number: TMS320F28377S
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
你好,我写了bootloader程序和app程序,生成了两个hex文件。想将其合并成一个hex文件,通过uniflash直接进行烧录。需要对这两个hex文件如何处理?
我知道uniflash烧录时可以同时烧写两个hex文件,但是交给车间烧录时最好能合并成一个。
网上搜到资料说需要将第一个hex的最后一行:00000001FF删掉再复制第二个hex文件,但是我试了一下直接将两个hex文件复制到一起是可以进行烧录的,不知道这样操作是否会存在问题?
希望能得到回答。
另外在测试时发现,我自己瞎写了一个hex,在同一个地址0x80000写不同的数据,uniflash居然也能烧录成功。如下图所示,请问是什么原因?