This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28374S: POWER_MEAS_SINE_ANALYZER API移植之后,vRMS值和vAVG值不稳定。

Part Number: TMS320F28374S

你好,

         我们按照提供步骤移植API,代码移植完成后进行验证。

         输入频率为50Hz、Vpp为3v的sin波,当我们通过CCS的【Expressions】发现交流电压的RMS值和平均值不够稳定。

         Rms值大部分时间会比较稳定,但会在定周期变成特别大的值。

          API移植步骤如下图所示。

          请问能帮我们分析一下,我们移植api步骤是否有问题呢?

TI SDK移植步骤.xlsx

以上

  • 您好,您的问题我们升级到英文论坛看下,有答复尽快给您。

  • 您插入的图不支持显示,您试下换个格式再插入看看。

  •  我们按照提供步骤移植API,

    您所说的步骤,是来自TI还是?

  • 您好,我插入的文件是视频。我重新插入了一下。您看一下,您那边能不能看?

  • 还是不行,您视频的格式可能有问题,您试下换种格式。

  • 这回呢?还有我们的移植步骤有问题吗?

  • 抱歉回复晚了。

    假设移植是没有问题的。

    您可以试着调节sine_main_threshold,来查看它是否会影响您的性能。 对于50Hz AC,10K 采样点是没问题的。

    还可以尝试调整 power_meas_sine_analyzer.h 内的抖动计数等其他参数。