Part Number: TMS320F280039C

如上图,DSP供电电压为3.3V,该芯片78、79两个引脚作为输出引脚,理论上输出PWM互补信号,因焊接故障,出现两个引脚短接现象,此时测量该信号78、79输出信号高电平为1.6V左右。如下图所示,黄色为短接后78、79口输出波形。请问为什么此时78、79GPIO口高电平只有1.6V左右?谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280039C

如上图,DSP供电电压为3.3V,该芯片78、79两个引脚作为输出引脚,理论上输出PWM互补信号,因焊接故障,出现两个引脚短接现象,此时测量该信号78、79输出信号高电平为1.6V左右。如下图所示,黄色为短接后78、79口输出波形。请问为什么此时78、79GPIO口高电平只有1.6V左右?谢谢!


如果 ePWM 信号在短接时输出互补信号,就可能超出引脚绝对最大电流额定值,并且引脚可能会损坏。
这是因为当一个引脚驱动为高电平,另一个引脚驱动为低电平时,它们之间的电阻几乎没有。 因此,驱动高电平的引脚将提供比绝对最大规格更多的电流,而驱动低电平的引脚将灌入比绝对最大规格更多的电流。 所以引脚很可能会损坏,设计中请不要使用该特定芯片。
如上所述,主要原因是驱动程序可能已损坏。 通常不应输出1.65V 电压。 超过了引脚的绝对最大额定值,可能持续了一段时间并且重复了一段时间。 因此一旦超过绝对最大值,就不能再保证器件的值。 在这种情况下,引脚可能会损坏,无法再输出3.3V 电压。