This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28377S: CCS编译CLA文件出错的问题

Part Number: TMS320F28377S
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

你好,

      项目需要,目前需要在工程中加入CLA功能,但遇到CLA文件不能编译的问题,具体如下:

1 CCS版本:9.3.0.00012

2 使用的例程为:c2000\C2000Ware_3_03_00_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\cla_asin

3 报错信息如下:(报错信息相同但是在.cla文件中)

4 公司电脑有安装加密软件

5 相关实验现象:

为了解决此问题,我做了如下实验:

       1使用个人电脑安装相同版本的相关软件(CCS及例程),发现能够编译通过

       2使用公司电脑,编译c2000\C2000Ware_3_03_00_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\cla_adc_fir32例程能够通过

       3 检查发现cla_adc_fir32与cla_asin例程的区别为 cla_asin例程包含.cla文件

6 怀疑原因:

     经沟通,工程师怀疑.cla文件调用了加密软件禁止的exe文件或者其他文件

在此寻求帮助,希望能够提供.cla文件和其他文件编译的异同点。希望问题尽快解决。

也希望各位能够提供有用的相关信息或解决办法,万分感谢