Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE
Incremental Build Level6中,将例程烧写入IDDK的H1插槽中28379后,CCS开实时模式,然后 RUN; 之后打开SFRA GUI尝试连接开发板,但是GUI显示无法连接,请问该怎么办?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Incremental Build Level6中,将例程烧写入IDDK的H1插槽中28379后,CCS开实时模式,然后 RUN; 之后打开SFRA GUI尝试连接开发板,但是GUI显示无法连接,请问该怎么办?
TMDSCNCD28379D — F28379D controlCARD控制卡
拨码开关position 2 on A:SW1 已经拨到 ON 位置
从硬件的角度来看,此配置是正确的。
#define SFRA_GUI_SCI_BAUDRATE 57600
首先确定已在'fcl_f2837x_tmsdxiddk_settings.h'中将 BUILDLEVEL 设置为 FCL_LEVEL6
#define SFRA_GUI_SCI_BAUDRATE 57600 波特率我检查了代码相关行,没有问题
上图是我连接的配置和GUI无法连接的截图,最后一张是我的设备管理器中的端口号截图
好的,设置看起来是没问题的。
当按下"Connect"时会看到什么错误? 第二个屏幕截图中似乎没有显示。
如果在 C2000WARE 中运行'sci_ex3_echoback'示例,能否在串行终端上看到数据? 这是为了验证到 XDS100/PC 的 UART 连接是否正常工作。
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci
1、当按下"Connect"时,GUI没有什么反应,错误显示:could not connect: please check connections
2、跑uart例程C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sci\sci_ex1_loopback
能收到数据 端口号是COM8
您好,
我看到您在英文论坛跟进了,那我们会先关闭该帖子,如您之后需要任何技术支持,可以随时reopen。谢谢。