Part Number: TMS320F280049C

板子是用280049自制的板子
代码使用的是TI 28004x的can例程2,can_ex2_loopback_interrupts
如图所示,CAN数据寄存器那里有实时更新数据,但用示波器测CANH跟CANL引脚时一直为0,使用can收发器也无法接收正确的数据
请问有可能是什么问题造成的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280049C

板子是用280049自制的板子
代码使用的是TI 28004x的can例程2,can_ex2_loopback_interrupts
如图所示,CAN数据寄存器那里有实时更新数据,但用示波器测CANH跟CANL引脚时一直为0,使用can收发器也无法接收正确的数据
请问有可能是什么问题造成的
您好,我测的是正确的引脚,抱歉昨天没看论坛,目前更新情况如下:
1.我测试了Tx引脚,发现是有数据显示(Rx引脚也是有电位变化),但CANH和CANL还是没有
2.使用的是CAN1的模块对应CANA,GPIO跟引脚都没错
3.硬件方面,常态下CANH接CANGND是2.3V左右,CANL也是2.3V左右,CANVCC接CANGND是5V
目前来看是能发送出去到can芯片,然后进入can之后就无了。现在在示波器调整波特率,尝试读取正确的Tx发送数据(目前波特率不一致,信息不符,因为新手,这里查了一晚上资料)