This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28069 功耗问题

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

TMS320F28069外部20M时钟  内部倍频到80M 外设时钟开启如下

 SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM1ENCLK = 0;//1;    // ePWM1

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM2ENCLK = 0;//1;    // ePWM2

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM3ENCLK = 0;//1;    // ePWM3

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM4ENCLK = 0;//1;    // ePWM4

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM5ENCLK = 0;//1;    // ePWM5

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM6ENCLK = 0;//1;    // ePWM6

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM7ENCLK = 0;//1;    // ePWM7

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EPWM8ENCLK = 0;//0;//1;    // ePWM8

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.HRPWMENCLK = 0;//1;    // HRPWM

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;//1;     // Enable TBCLK within the ePWM

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EQEP1ENCLK = 0;//1;    // eQEP1

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.EQEP2ENCLK = 0;//1;    // eQEP2

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP1ENCLK = 0;//1;    // eCAP1

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP2ENCLK = 1;    // eCAP2

  SysCtrlRegs.PCLKCR1.bit.ECAP3ENCLK = 0;//1;    // eCAP3

  SysCtrlRegs.PCLKCR2.bit.HRCAP1ENCLK = 0;//1;  // HRCAP1

  SysCtrlRegs.PCLKCR2.bit.HRCAP2ENCLK = 0;//1;  // HRCAP2

  SysCtrlRegs.PCLKCR2.bit.HRCAP3ENCLK = 0;//1;  // HRCAP3

  SysCtrlRegs.PCLKCR2.bit.HRCAP4ENCLK = 0;//1;   // HRCAP4

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1;      // ADC

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.COMP1ENCLK = 0;//1;    // COMP1

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.COMP2ENCLK = 0;//1;    // COMP2

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.COMP3ENCLK = 0;//1;    // COMP3

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.CPUTIMER0ENCLK = 1; // CPU Timer 0

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.CPUTIMER1ENCLK = 1; // CPU Timer 1

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.CPUTIMER2ENCLK = 1; // CPU Timer 2

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.DMAENCLK = 1;      // DMA

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.CLA1ENCLK = 1;     // CLA1

  SysCtrlRegs.PCLKCR3.bit.USB0ENCLK = 0;//1;  // USB0

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.I2CAENCLK = 0;//1;     // I2C-A

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SPIAENCLK = 0;//1;     // SPI-A

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SPIBENCLK = 0;//1;     // SPI-B

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SCIAENCLK = 0;//1;     // SCI-A

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.SCIBENCLK = 0;//1;     // SCI-B

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.MCBSPAENCLK = 0;//1;   // McBSP-A

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ECANAENCLK=0;//1;      // eCAN-A

  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;//1;     // Enable TBCLK within the ePWM

其中使用了T0 T1 T2  ECAP2  ADC其他外设时钟都关掉了

但是实际测试下来 CPU功耗为 110毫安左右  我把工作的频率降下来 可是功耗还是不变!!

难道TMS320F28069功耗这么大吗?  有没有办法降低功耗呢?

  • 这个问题可以参考下面的帖子:

    www.deyisupport.com/.../7347.aspx

    降低功耗主要是下面几个方法,楼主谈到的关闭外设只是其中之一,具体每个外设的耗电可以参考datasheet的Reducing Current Consumption章节

    1、将MUX默认设置为GPIO而不是外设,同时将默认的上拉使能disable掉。

    2、PCLKCR中关闭不要的外设

    3、XCLKOUT也需要关闭,因为它大概会带来15mA的电流

    4、楼主可以在上电后把程序copy到RAM,都在RAM中运行然后关闭FLASH,这样可以节约十几mA的电流

    降低频率,不用片上的VREG,用外部的。会起到降低功耗的作用,效果不会很明显。

  • 你好! 感谢你的帮忙!

    我现在把 1、将MUX默认设置为GPIO而不是外设,同时将默认的上拉使能disable掉。

            外设只开了 ECAP2  T0 T1 T2  ADC  功耗还是有103mA

    请问如何把程序 copy到RAM,都在RAM中运行然后关闭FLASH,有相关例程吗? 能告诉吗?  还有XCLKOUT在哪儿关闭 找不到相应的寄存器  呵呵  

  • 如果将主频降低,功耗没有任何变化,问题应该在硬件上,需要检查一下供电电源问题以及是否有3.3V/5V转换问题。PCB Layout可能也会有影响,但不容易测试,可以尝试飞线来确定。

  • 外部晶振是20M   内部倍频到80M  外设开了 ECAP2 T1 T2 T0 ADC  是否28069功耗就是100mA ,  数据手册上没看明白数据手册上的I-DDIO (max=140mA )和I-DDA (16毫安 )是什么意思  怎么会有两个电流?  而且还挺大的?你有具体的使用经验数据吗?

  • 应该到不了,我倒没有经验数据,但这两个电流是不同的,一个是GPIO的最大电流,一个是模拟引脚即ADC通道和电源等的最大电流。