Other Parts Discussed in Thread: MAX232
dsp28075的sci d的Tx Rx引脚分别存在上拉电阻,使用USB转TTL转换器跟dsp连接好四根线,其中Rx跟Tx是交叉连接。
导入TI的sci 中断的官方例程,将原本的sci a配置为sci d。
之后发现PC上只能接收dsp发到上位机上的内容,但dsp无法接收PC的数据,寄存器中没有任何数据,错误标志位也没有。。。
后来我使用sci a通道,使用232转usb进行测试,发现收发都没问题。我的sci a通道引脚上配置了max232转换芯片。这里应该可以证明代码配置没问题,会不会是硬件上的问题?