Part Number: TMS320F280034
例程烧录ARM可以,烧录FLASH报如下错误如何解决

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
发现问题了: 要设置BEGIN : origin = 0x00088000, length = 0x00000002,280037等起始地址是 : origin = 0x00080000
但是新问题是烧录进去在线运行可以,但是重新上电启动不起来,boot mode 24何32都是1,是不是280034那里还有不一样的
主要的区别就是在于FLASH的大小不同,尾缀没有C的话就没有CLB。其它的话就是pin脚不同,ADC的通道数不同。
因为FLASH大小不同,所以起始的地址不同;cmd文件夹下提供的只是通用的cmd文件示例,使用中确实需要根据具体使用的器件进行修改。
请再检查一下其它的段分配是否符合F280034的地址映射。
另外你在上面这个帖子中说,XRSn引脚在上电时出现交替的高低电平。在器件的外围有设计复位源吗?我的推断还是供电部分可能出了问题。