Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
使用Uniflash烧写HEX文件时,速度非常慢,请问可能是什么原因?
另外,用Uniflash烧写OUT文件,随后用HEX文件做Verify会报错,请问烧写同源的OUT文件和HEX文件,在MCU flash内的程序和数据内容是不同的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用Uniflash烧写HEX文件时,速度非常慢,请问可能是什么原因?
另外,用Uniflash烧写OUT文件,随后用HEX文件做Verify会报错,请问烧写同源的OUT文件和HEX文件,在MCU flash内的程序和数据内容是不同的吗?
Ben,谢谢你的回复
之前有发生过同一项目的OUT文件和HEX文件用UNIFLASH烧录,HEX文件烧录时间明显要长于OUT文件烧录时间,不知是什么原因可能导致这种情况?
另外,关于校验问题,想知道用OUT文件烧录,和用HEX文件烧入,最终在MCU的flash上的数据是否是有区别?如果没有区别的,是否用OUT文件和用HEX文件校验的结果应该是一样的;如果有区别的,想知道区别的内容是什么?因为有时会有这种情况,拿到一块控制板,不知道最初是用OUT文件还是用HEX文件烧录的,所以存在用HEX文件校验原先用OUT文件烧录的程序的可能。
你是偏向于产品还是开发?如果是产品,参考下这个链接:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/904312
你是如何生成HEX文件的?
如果没有区别的,是否用OUT文件和用HEX文件校验的结果应该是一样的
你是如何进行校验的?请提供一下截图。