大家好,我碰见了一个FLASH有关擦除的问题。
具体描述为:
1.我使用 Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector, (uint32 *)addr); //函数发送擦除命令
2.然后while (Fapi_checkFsmForReady() != Fapi_Status_FsmReady);等待擦除完成。
3.该段代码在CPU1内运行没有问题,但是到CPU2内就不执行擦除操作了。
4.读取数据没有问题。
代码如下:
FLASH_STA My_Flash_Erasure(uint32_t addr,uint32_t size)
{
uint32_t timeCount = 0;
Fapi_StatusType oReturnCheck;
Fapi_FlashStatusType oFlashStatus;
Fapi_FlashStatusWordType oFlashStatusWord;
EALLOW;
//擦除
oReturnCheck = Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector, (uint32 *)addr);
//等待擦除完成
while (Fapi_checkFsmForReady() != Fapi_Status_FsmReady){
if(timeCount++ >= FLASH_TIMEOUT)
{
EDIS;
return FLASH_NOK;
}
}
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
EDIS;
return FLASH_NOK;
}
//获取是否有擦除动作
oFlashStatus = Fapi_getFsmStatus();
if (oFlashStatus != 0)
{
EDIS;
return FLASH_NOK;
}
// 校验是否擦除成功
oReturnCheck = Fapi_doBlankCheck((uint32 *)addr, size / 2, &oFlashStatusWord);
if(oReturnCheck != Fapi_Status_Success)
{
EDIS;
return FLASH_NOK;
}
EDIS;
return FLASH_OK;
}
谢谢!