Part Number: TMS320F28379S
DCSM加密了所有的RAM、FLASH、CLA后,配置为Zone2。使用syscfg产生DCSM的asm与cmd文件。
syscfg配置具体如下:
1.禁掉ZONE1配置,配置ZONE2;
2.PSWDLOCK设为enable
3.CRCLOCK为disable
4.BOOT pin0设为GPIO84、Pin1为GPIO72、get mode为FLASH boot
5.LinkPointer设为0x1FFFFFFF
6.password0~1设为全F,2~3均为12345678
7.CLA、所有RAM、所有FLASH均分配到ZONE2
请问配置DCSM后,需要在工程开始部分加入解密相关的代码吗?